欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

气动执行器用气动回路故障对策

  • 2022.07.04 16:03:39
  • 米思米
  • 3436
点击收听全文语音朗读

 在本期栏目中,我们将对使用气动执行器时的故障示例及其应对措施进行解说。

 气动执行器利用电磁阀、调速阀等气动回路元件来控制气缸的驱动时机和速度。尽管气动执行器具有易于使用的优点,但会因为初始设计不佳和维护不善而导致气动回路周围频繁发生问题。由于气动回路元件趋于小型化和省电化,电磁阀和调速阀等的内部结构日益精密而复杂化,因此其应对措施正在变得越来越重要。下面对其故障案例及其应对措施予以解说。

1)关于气动回路安装位置或方向不适当


故障内容

解说

对策方案

电磁阀故障案例
 
(参见【图1】)
 
气缸的响应性变动(延迟或误动作)

* 内部滑动部分的粘着力增加会导致动作发生延迟(功率较低时更为明显)

* 持续通电导致温度升高,滑动部分干燥并粘连,引起动作不良

* 排水或油堵塞电磁阀内部的空气流路,导致响应性不良

1.      安装时应避免横向冲击或振动

2.      请勿直接溅上水滴、冷凝水、油滴、切屑等

3.      安装空气过滤器

4.      长时间使用应采取散热措施

速度控制阀故障案例

1)气缸速度控制无效

*内部的阀门驱动部分夹入异物(密封材料碎屑、铁锈),导致阀门运行不稳定。
 
(密封带的使用方法;参见【图2

1.      配管前气洗(利用压缩空气吹走内部异物)

2.      去除滤清器安装部位之后的管道内异物(密封材料、配管螺纹碎屑)

2)气缸速度控制暂时性变慢

* 排水或油暂时进入调速阀的阀针部位,导致阻力增大,引起锁死现象。

1.      定期去除排水、油

2.      速度控制阀安装在高处,避免压缩空气难以进入

3.      将速度控制阀安装在气缸附近

空气过滤故障
 
参见【图3
 
因空气滤清器堵塞导致压力损失、流量不足

* 空气滤清器可以去除水滴、油滴、铁锈等固体,但水蒸气和油雾不会被去除,而是会通过,并会因氧化而变成碳和焦油。

* 杂质过多造成堵塞,使得供气量降低。

1.      将滤清器安装在气缸附近,避免之后的管道内部温度变化(温度下降会导致冷凝和吸湿)。

2.      定期进行排水等保养管理

3.      安装在可以看到的位置,并让异常状态易于查看到

4.      使用差压计进行定量控制(需要精度时)

 

术语解说

排水:气动执行器、气动回路、管道中的水或油水混合物

油雾:工厂作为能源使用的气源中含有的微小油颗粒

气动执行器用气动回路故障对策

气动执行器用气动回路故障对策

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities